This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:关于 TPS82130输出电压开关应用。

Guru**** 2599775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690832/tps82130-about-tps82130-output-voltage-switching-application

器件型号:TPS82130

您好、先生:

我想知道 TPS82130可应用于输出电压开关(3.3V 至2.7V)、如下图所示。

是否会有副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    是的、允许使用该 FET +电阻器电路对输出电压进行裕量调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

    如下图所示、对于电压开关应用、如果 MOSFET 和电阻器并联在顶部电阻器上。

    有任何副作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    这可能是可以的、但由于其源极端子不在 GND 电势、因此更难驱动 FET。 现在、您需要大于其阈值电压+ 0.8V FB 引脚电压的栅极电压才能将其打开。 例如、1.8V 供电的 MCU 无法实现这一点。