This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:TPS40055和 TPS40051之间的扩散点是什么?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055, TPS40051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689105/tps40055-what-is-the-diffirent-point-between-tps40055-and-tps40051

器件型号:TPS40055
主题中讨论的其他器件: TPS40051

 大家好、

 我们的一位客户目前正在将 TPS40051用于其当前产品、他们正在考虑 将 器件替换为 TPS40055、因为 TPS40055电流限制器精度(Vos:失调电压 SW 与 ILIM) 为

比 TPS40051高 。

 您能告诉我是否可以在 不改变 PCB 布局的 情况下使用 TPS40055代替 TPS40051?

 您还能告诉我  TPS40051和55之间还有什么不同之处吗?  是否为 VIN 低电压检测添加了 UVLO?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为切换到 TPS40055是个好主意。  不推荐将 TPS40051用于新设计。

    引脚输出看起来是相同的。  其他差异可在数据表中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    感谢您的回复。

    我检查了两个器件数据表、但除了 TPS40055数据表第6页上的 VDD 参数(UVLO 参数)外、我找不到大的区别、如下所示。

    参数 测试条件最小典型值最大单位
    UVLO
    VDD UVLO、固定 7.2 7.5 7.9 五
    VDD UVLO、迟滞 0.46. 五

    TPS40051数据表中未列出这些参数。

    这是否意味着 UVLO 电路被添加到 TPS40055中、而 TPS40051没有用于检查 VIN 电压的 UVLO?

    请给我评论。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对您的问题不是100%回答。  但是、我认为您是正确的。

    在任何情况下、我都不会使用 TPS40051、不建议使用新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    非常感谢您的回复。

    我可以再问几个问题吗?

    问题1. TPS40055是否可用于直接替代 TPS40051?
    问题2. 更换用例中是否需要更换任何外部器件?
    问题3. 您是否知道电气特性表最后一行中显示的"VDD"(UVLO)参数是什么意思?

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为它们非常接近。
    您必须查看 TPS40055的数据表并遵循指南。
    UVLO 会在器件启动时设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    您能告诉我 UVLO 监控器的电压节点吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信它会监控输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    感谢你的答复。

    此致、
    Kazuya Nakai。