请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40055 主题中讨论的其他器件: TPS40051
大家好、
我们的一位客户目前正在将 TPS40051用于其当前产品、他们正在考虑 将 器件替换为 TPS40055、因为 TPS40055电流限制器精度(Vos:失调电压 SW 与 ILIM) 为
比 TPS40051高 。
您能告诉我是否可以在 不改变 PCB 布局的 情况下使用 TPS40055代替 TPS40051?
您还能告诉我 TPS40051和55之间还有什么不同之处吗? 是否为 VIN 低电压检测添加了 UVLO?
请您回复。
此致、
Kazuya Nakai。