请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56C215 您好!
TPS56C215数据表中的表5。 它提到了建议的组件值。
其中一项是 CFF、该值是如何定义或计算的?
在哪种情况下、我们可能需要在 CFF 上放置220pF?
如果我们输入330pF 该怎么办?
非常感谢您的帮助。
此致、Cage。
PS、这是12V 输入和5V 输出、负载瞬态为5A ~ 10A。
CFF=220pF、您可以看到环回。
CFF=330pF、改进了环回。