This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:有关 CFF 范围的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705095/tps56c215-questions-about-cff-range

器件型号:TPS56C215

您好!  

  TPS56C215数据表中的表5。 它提到了建议的组件值。

  其中一项是 CFF、该值是如何定义或计算的?

  在哪种情况下、我们可能需要在 CFF 上放置220pF?  

  如果我们输入330pF 该怎么办?

  非常感谢您的帮助。

此致、Cage。

PS、这是12V 输入和5V 输出、负载瞬态为5A ~ 10A。

CFF=220pF、您可以看到环回。

CFF=330pF、改进了环回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS56C215具有 D-CAP3控制模式、其相位裕度和带宽将随 Vout 的增大而减小。 因此、由于存在零点和极点、可以引入 CFF、从而在 f0 =[√(Vout/Vref)]/(2π* Rfbt* CFF)频率下实现大约20~40°相移和5~10dB 漂移。 在实际应用中、您只需使用建议的范围并从中选择一个范围、即可实现所需的最佳性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

        明白你的观点。

        非常感谢 您的帮助。

    此致、Cage。