This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:用于输入电压的 ISO 直流转换器:36~54V、输出电压:5V/2A

Guru**** 2557350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704503/lm5001-iso-dc-converter-for-vin-36-54v-vout-5v-2a

器件型号:LM5001
主题中讨论的其他器件: TPS2373

尊敬的团队:

我看到 LM5001可用于反激式拓扑(如下图所示)。 我是否可以知道 LM5001是否可以满足我的客户要求? 如果不是、您能否帮助建议合适的解决方案? 谢谢你。

要求:

1. Vi = 36~54V

2、Vo = 5V/2A

集成初级侧 MOSFET。  

4.没有 PSR 解决方案,我需要精确的输出电压。

5.隔离式

该芯片将与 TPS2373搭配使用。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    LM5001不适合此应用、因为输入电压过高。 如果使用高匝数比变压器、则 MOSFET 上的电压将高于75V。 如果使用较小的匝数比变压器、则初级电流过高。
    请给我一些时间来查找另一个器件。
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zack:

    感谢您的快速回复。 您是否找到适合其要求的解决方案? 客户还要求我们为他们提供参考电路。 因此、最好同时为我们提供解决方案和参考电路。

    再次感谢。

    此致、
    Polly Chung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    36-54V 输入电压来自什么? 很难找到集成了 MOSFET 的解决方案。
    以下是参考设计 :http://www.ti.com/tool/PMP4475。 请看一下。

    此致、
    Zack