This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62177:使用 SLEEP 引脚

Guru**** 2933180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705195/tps62177-use-of-the-sleep-pin

器件型号:TPS62177

您好!

我对 TPS62177的"睡眠"引脚的使用有疑问。

在数据表中、我看到、如果器件处于睡眠模式时拉高电流、作为一项安全功能、器件会自动恢复正常运行、以避免 Vout 完全崩溃。

然后被写入、这不是一个可使器件自动唤醒的重新指令运行模式。 因此、我了解我们需要"引导"SLEEP 引脚以避免这种"安全功能"。

问题是:

-您是否确认了我的上述理解?

-仅使用该安全功能在睡眠和运行之间进行操作有什么风险? (实际上是让睡眠模式激活)

非常感谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Baptiste、您好!

    如 D/S 的第8.4.4节所述、在此期间输出电压将不会保持稳定并将下降。 您的系统可能无法接受这种情况。 因此、我们期望 MCU 根据支持应用的需要主动驱动睡眠引脚。