Other Parts Discussed in Thread: TPS62177
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62177 您好!
我对 TPS62177的"睡眠"引脚的使用有疑问。
在数据表中、我看到、如果器件处于睡眠模式时拉高电流、作为一项安全功能、器件会自动恢复正常运行、以避免 Vout 完全崩溃。
然后被写入、这不是一个可使器件自动唤醒的重新指令运行模式。 因此、我了解我们需要"引导"SLEEP 引脚以避免这种"安全功能"。
问题是:
-您是否确认了我的上述理解?
-仅使用该安全功能在睡眠和运行之间进行操作有什么风险? (实际上是让睡眠模式激活)
非常感谢、
此致