This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:减少的电池上发生欠压跳闸。 电芯电压高于 UVminqual。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQ76940, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705033/bq76920evm-undervoltage-trip-on-reduced-cell-cell-voltage-higher-than-uvminqual

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ76920

我已修改 BQ76920EVM 以使用4节锂电池运行、但第5节电池的读数始终约为60mV、高于 UVminqual。 这会导致 UV 跳闸和 DSG 被禁用。  

这是我的过程:

电路板预处理:

1) 1)打开 S3上的所有开关

2) 2)移除 J12上的跳线

3) 3) J15上的 C5和 C4短接

4) 4)将 TP7-VC5与 TP8-VC4短接

5) 5)移除 R4

6) 6)移除 C1 (不需要)

连接并供电:

1) 1)使用 I2C 将 EV2300连接到 J8

2) 2)连接 BATT -

3) 3)连接电池测量(J1)

4) 4)连接 BATT+

5) 5)按启动(S1)

6) 6)打开 BQ76940评估板。 软件

我缺少什么吗? 我还尝试更换 AFE 芯片并获得相同的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haris、
    在减少电池节数时、不建议将顶部电池短路。 请参阅 bq76920数据表第8.1.1节和 bq76920EVM 用户指南第6.3节中的推荐方法。 当顶部电池输入 VC5具有特殊功能、可在 BAT 电源附近的共模下运行。 当顶部电池短路时、VC4现在在电源电压下运行、但它没有相同的共模功能、未使用的电池可能会显示较大的残余电压并触发 UV、如您所见。
    请按照建议连接电池。