This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24753:我可以使用此部件为7.4V、10Ah 锂离子电池充电

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24753, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704809/bq24753-can-i-use-this-part-for-charging-7-4v-10ah-li-ion-battery

器件型号:bq24753
主题中讨论的其他器件: BQ24610

大家好、

我们正在设计电池供电设备,并计划使用具有7.4V、10Ah 电池的电池。

我们要求它在4小时内充电、直流输入电压为9V、器件通过适配器插入时应使用该电源电压、 不能使用电池电压、而应为电池充电。因此、我们计划使用  bq24753 电池充电 IC。 是否会使用此 IC,请建议使用? 如果否、请告诉我其他可用选项?

请建议也能满足上述要求的合适电池电量监测 IC (基本上最好使用 I2C 接口)  

终端应用是手持 HMI 设备

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik,ć
    bq24753:可用于为7.4V、10Ah 锂离子电池充电。
    但是、9V 输入可能太低。 请确保 VCC 电压足够高、以避免睡眠比较器。

    我认为 BQ24610也可以支持此应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复
    您能为我的应用推荐电量监测计
    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    抱歉、电量监测计团队和充电团队位于同一个业务部门。 但是、产品线不同。 我不熟悉电量监测计部件。

    请您开始新的帖子 并将其发布在电量监测计论坛上以查找支持信息吗?