请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24753 主题中讨论的其他器件: BQ24610
大家好、
我们正在设计电池供电设备,并计划使用具有7.4V、10Ah 电池的电池。
我们要求它在4小时内充电、直流输入电压为9V、器件通过适配器插入时应使用该电源电压、 不能使用电池电压、而应为电池充电。因此、我们计划使用 bq24753 电池充电 IC。 是否会使用此 IC,请建议使用? 如果否、请告诉我其他可用选项?
请建议也能满足上述要求的合适电池电量监测 IC (基本上最好使用 I2C 接口)
终端应用是手持 HMI 设备
此致、
Karthik