请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF2025 主题中讨论的其他器件: LM4132、 REF3425
您好!
我想在当前正在进行的项目中使用 REF2025、我想知道是否可以使 EN 输入引脚悬空。 数据表中没有关于这一点的规格。
例如,对于 LM4132,数据表中有以下规格: “EN 引脚使用可能保持悬空的内部上拉电流源。” REF2025也是如此?
谢谢你。
此致、
Stani
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.