This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2025:EN 引脚内部上拉规格

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2025, LM4132, REF3425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704595/ref2025-en-pin-internal-pull-up-specification

器件型号:REF2025
主题中讨论的其他器件: LM4132REF3425

您好!

我想在当前正在进行的项目中使用 REF2025、我想知道是否可以使 EN 输入引脚悬空。 数据表中没有关于这一点的规格。

例如,对于 LM4132,数据表中有以下规格:  “EN 引脚使用可能保持悬空的内部上拉电流源。”  REF2025也是如此?

 

谢谢你。  

 

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    正如您注意到的、REF2025没有 LM4132等内部上拉电阻器。 我不建议将引脚保持悬空。 我建议将引脚短接至 VIN、而不是将其悬空。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    请您回复。

    我想 REF3425也是如此、对于 REF2025、对吧?

    此致、
    Stani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    是的。 在某些情况下、器件会在使能引脚悬空时开启、但在不同温度、批次或其他情况下可能不一致。 如果数据表中未指定上拉电阻器、则不建议将其作为上拉电阻器。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Marcoo。