This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:正常使用一段时间后、突然无法进行正常充电和放电?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690468/bq78350-after-normal-use-for-a-period-of-time-suddenly-unable-to-do-normal-charge-and-discharge

器件型号:BQ78350

最近、 Bq76930+Bq78350中使用了一个项目 、该项目在正常使用一段时间后突然无法进行正常充电和放电。  

状态指示器接口如图1所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    根据您显示的状态、您有两个错误会阻止充电和放电:
    COV:电池过压
    OCD:放电期间过流

    COV:
    1-检查是否有任何电池充电过度(在 BQ-Studio 中查看各个电池电压)。
    2-检查您的 COV 阈值是多少。
    3-错误激活后,您还必须允许电池电压恢复到低于“恢复”阈值。 否则、错误将保持活动状态、您将无法充电。

    OCD:
    1-检查放电过流值是多少。
    与 COV 相同。 为了清除错误、电流必须低于配置的"恢复"阈值。 默认情况下、此限制设置为+50mA。 这意味着您必须对误差进行一点充电才能清除。 在我们的系统中、我们使用接近于零的负(否则、此误差将永远不会清除)。

    您可以在 BQ78350 TRM 中找到有关保护寄存器的信息。 这里有一整章关于保护的内容。

    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Michel、您绝对正确。 这两种保护功能已在两个方向上禁用 FET。 Jason、请清除保护措施、您应该能够再次使其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Michel,

    为什么图1中的监测状态[RESPON]始终为高电平?

    让我来告诉您我们的测试流程:
    充电时、COV 保护被触发。 在 COV 保护未恢复之前、放电保护会再次启动。 如何解决这种情况?

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其余位仅表示 BQ76939能够读取开路电池电压读数。 下面是 TRM 中描述的屏幕截图:

    为了帮助您、您能否向我们发送电池电压(BQ Studio 顶部部分的屏幕截图也会这样做)?

    我们还需要查看您的保护功能的配置。 您是否也可以向我们发送这些信息(或屏幕截图)?

    此致、
    米歇尔