This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:手触摸 IC 时会损坏。

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689081/tps54302-ic-getting-damaged-if-touched-by-hand

器件型号:TPS54302

我们正在测试 TPS54302的新设计、如果性能良好、我们计划在更多设计中实施该设计。

输入= 24V 直流/ 2A

输出:3.3V/2.5A

在初始测试期间、器件在重负载(2.5A)和轻负载(200mA)下非常稳定、效率为88-89%。 在 IC 和输入电容器上观察到的温度大约为80C、环境温度为27C。 温度在1-2分钟的负载时间内稳定下来、然后不会进一步升高。 但我们注意到以下问题:

1.如果在操作过程中用手触摸 IC,则输出将变得不稳定。 我们在对组件进行快速温度检查时遇到了这种情况。 我不确定为什么 IC 变得如此不稳定? 它是否会改变工作频率?

2.在设置器件以检查效率时、电流表与加电条件下的电路连接(手动)。 很明显、IC 不喜欢这种情况、并且损坏了(输出和输入变得短路)。 为了确认我们多次完全相同、IC 损坏了。 第三次连接设置、然后为系统通电、IC 工作正常。 不确定在这种情况下 IC 为何会损坏。

3.在测试附加电路(温度传感器 LM87LP)期间、我们发现传感器焊接不正确(交换了电源和 GND 引脚)。 在这种情况下、TPS54302也会损坏。

附加原理图供您参考、我们个人喜欢 IC 的外形尺寸和效率、但它再次损坏、因此我们没有信心。 我知道我们不应该用手接触操作部件、但在田间条件下、我们不会有太多的控制。 在印度北部、ESD 不是一个因素、但即使这是一个根本原因、我们也想知道并为其做出适当的配置。 之前、我们使用的是 LM2596-ADJ、但该部件的外形和商业用途尚不清楚、因此我们希望用小型、高效且具有成本效益的解决方案替代它。

很确定我们缺少了什么东西。

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触摸 IC 可能会影响 FB 引脚。

    这可能会导致输出电压摆动、但我不确定器件为什么会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    触摸不会损坏器件、它会导致输出摆动、是的 FB 可能会受到影响。 但从未在 LM2596-ADJ 上看到过这种情况。

    导致器件损坏的原因是输入变化(在通电条件下手动连接电流表)、或者由于传感器在输出端连接错误而导致任何短路。 不知道为什么它经常损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    在您的条件下、不应损坏设备。 您能否共享布局和电感器数据表? 您在重复测试时是否已捕获 Vin 和 SW 的任何波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    迄今为止、我尚未捕获任何波形、但我可以捕获它并发送。

    输入电容(C14):10uF/35V (Murata GRT31CR6YA106KE01L)

    输出电容(C12、C13):2 x 22uF/16V X5R (Taiyo Yuden EMK316ABJ226ML-T)

    电感: 10uH、IDC:4.3A、Isat:5A (Wurth 7447714100)  

    所有组件均从正品来源订购、即 Mouser 和 Wurth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    有机会了解 PCB 布局? 您是否认为在电源输入端放置47uF 电解电容器有助于最大限度地降低进入系统的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    对于布局、C15离 IC 太远、因此缩短高 di/dt 环路的效率较低。 GND 平面连接也需要改进。 输入电容 GND 焊盘需要与 IC GND 引脚共享相同的多边形、如 Vin 引脚多边形。 此外、应在 IC GND 引脚和输出电容 GND 焊盘周围放置一些过孔。

    我想知道的另一件事是输入电压24V 是否稳定。 输入电源应具有稳定的24V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Revert Anthony、

    我将尝试使 C15更靠近 IC。 然而、C14非常靠近 IC GND 引脚、并且与 IC GND 位于同一接地层。

    让我看看如何在输出电容器和 IC GND 之间添加通孔。 您认为外部实心接地连接会有所帮助吗?

    输入电源24V 是稳定的、但我正在读出热插拔可能会产生意外的尖峰、这可能会导致开关转换器停止、尤其是在开关转换器超出输入范围时。 建议在输入端添加大容量电解电容。 此外、测试板上未安装26V TVS。 立即进行测试。