Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
我们正在测试 TPS54302的新设计、如果性能良好、我们计划在更多设计中实施该设计。
输入= 24V 直流/ 2A
输出:3.3V/2.5A
在初始测试期间、器件在重负载(2.5A)和轻负载(200mA)下非常稳定、效率为88-89%。 在 IC 和输入电容器上观察到的温度大约为80C、环境温度为27C。 温度在1-2分钟的负载时间内稳定下来、然后不会进一步升高。 但我们注意到以下问题:
1.如果在操作过程中用手触摸 IC,则输出将变得不稳定。 我们在对组件进行快速温度检查时遇到了这种情况。 我不确定为什么 IC 变得如此不稳定? 它是否会改变工作频率?
2.在设置器件以检查效率时、电流表与加电条件下的电路连接(手动)。 很明显、IC 不喜欢这种情况、并且损坏了(输出和输入变得短路)。 为了确认我们多次完全相同、IC 损坏了。 第三次连接设置、然后为系统通电、IC 工作正常。 不确定在这种情况下 IC 为何会损坏。
3.在测试附加电路(温度传感器 LM87LP)期间、我们发现传感器焊接不正确(交换了电源和 GND 引脚)。 在这种情况下、TPS54302也会损坏。
附加原理图供您参考、我们个人喜欢 IC 的外形尺寸和效率、但它再次损坏、因此我们没有信心。 我知道我们不应该用手接触操作部件、但在田间条件下、我们不会有太多的控制。 在印度北部、ESD 不是一个因素、但即使这是一个根本原因、我们也想知道并为其做出适当的配置。 之前、我们使用的是 LM2596-ADJ、但该部件的外形和商业用途尚不清楚、因此我们希望用小型、高效且具有成本效益的解决方案替代它。
很确定我们缺少了什么东西。
请建议。