Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 主题中讨论的其他器件: LM5176
尊敬的 TI E2E 成员:
我们的客户希望为汽车解决方案设计 LM5175。
条件:
汽车 Baterry (12V/24V) 降压/升压至12V。
Vin 最大42V (LM5175规格)是否具有足够的裕度?
2.如果客户想要使用 LM5176、 是否为 LM5175提供 B2B 解决方案?