This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175汽车应用的最大电压

Guru**** 2556800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690439/lm5175-lm5175-maximum-voltage-for-automotive-application

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

尊敬的 TI E2E 成员:

我们的客户希望为汽车解决方案设计 LM5175。

条件:

汽车 Baterry (12V/24V) 降压/升压至12V。

  Vin 最大42V (LM5175规格)是否具有足够的裕度?  

2.如果客户想要使用 LM5176、  是否为 LM5175提供 B2B 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    负载突降电压将是多少? 在大量应用中、这是36V。 一旦知道这个要求的电压、就可以确定 LM5175是否适合这个应用。

    LM5175和 LM5176引脚对引脚(P2P)兼容。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Garrett:

    它们担心启动发动机时 Vin 过冲将超过36V。
    TI 是否可以提供有关它的技术文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    下面是 一个应用手册、介绍了如何钳制负载突降电压。 请看一下。

    谢谢、

    Garrett