This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:500kHz 下的传导发射无法抑制

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689907/lm46001-q1-conducted-emission-at-500khz-not-able-to-supress

器件型号:LM46001-Q1

您好!

我们使用 LM46001-Q1进行24至12V 转换@电流500mA。 SW FRQ 为500kHz。 在传导发射测试中、峰值为@ 49dBuV。 我们无法在输入侧稳压器的 CLC 滤波器的任何组合处抑制此情况。 请就此提供帮助。 目前、我们使用的是22uF - 10uH - 22uF 滤波器。 我们希望抑制低于20dBuV 的发射。  

此致、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您的原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我在这里要连接电源部分的 sch 和布局。

    在这里、使用上面的原理图和 C14替换为陶瓷电容器、我们完全消除了5V 稳压器的辐射。 但是、我们无法抑制12V 稳压器的发射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我们在上述原理图前面添加39uF - 6.8uH - 22uF 滤波器、则会抑制所有发射。 但我们无法更改 PCB 布局。 请在上面的原理图中自行推荐合适的滤波器。

    此致、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会尝试在12V 稳压器上使用相同的组件、看看这是否有帮助。