This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:12V/6W 参考设计

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23753, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690320/tps23750-12v-6w-reference-design

器件型号:TPS23750
主题中讨论的其他器件: TPS23753TPS23753A

您好!

我们收到了客户关于 TPS23750的问题。
请帮帮我们。

[问题]
是否有符合以下条件的参考设计?

 Vout=12V
 Iout=0.5A
 拓扑=隔离型反激式

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-San 以下两种 TI 参考设计可在线获取、非常符合您的要求。

    12V@0.4A、隔离型反激= http://www.ti.com/tool/PMP464
    2V@0.6A、隔离型反激= http://www.ti.com/tool/PMP5595

    两者都是较旧的参考设计、并采用 TPS23753 PoE PD 控制器。 请注意、参考设计仍然是一个很好的起点、但我们建议使用 TPS23753A 而不是 TPS23753。 "A"版本进行了改进、可在 ESD 事件中实现器件不间断运行。

    我还将咨询我们的设计服务团队、了解是否建议进行其他设计(不在线提供)以供审核。 如果我能找到一些东西、我们可以离线讨论它。 如果我发现值得分享的内容、我可以离线联系您吗?

    感谢您对 TI PoE 产品的支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还将检查专门使用 TPS23750控制器的任何内容。 我们的任何内容都无法满足您的在线需求。 我们最接近的是12V@0.95A 非隔离式降压拓扑(www.ti.com/.../PMP4679)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我会为客户推荐采用 TPS23753A 的 PMP4648。 如果我们需要 TPS23750进行设计、我会告诉您。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-San、

    我认为这是最好的-尤其是当总系统成本是客户的一个大问题时(TPS23753A 的价格低于 TPS23750)。  但是、如果他们已经对 TPS23750进行了认证并希望继续使用该器件、我发现了一个基于 TPS23750且具有12V/0.6A 输出的设计。  该设计唯一不寻常的是使用200V 初级 FET (而不是150V)-这可能是客户要求使用特定 FET 的情况。

    在任何情况下、请在此处查找该设计的支持文档。

    e2e.ti.com/.../PMP2819_5F00_RevA_5F00_SCH.pdf

    e2e.ti.com/.../Copy-of-PMP2819_5F00_RevA_5F00_BOM.xls

    e2e.ti.com/.../PMP2819_5F00_RevA_5F00_Test-Data.doc

    一切都很棒