主题中讨论的其他器件: TPS23753、 TPS23753A
您好!
我们收到了客户关于 TPS23750的问题。
请帮帮我们。
[问题]
是否有符合以下条件的参考设计?
Vout=12V
Iout=0.5A
拓扑=隔离型反激式
此致、
tateo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tateo-San、
我认为这是最好的-尤其是当总系统成本是客户的一个大问题时(TPS23753A 的价格低于 TPS23750)。 但是、如果他们已经对 TPS23750进行了认证并希望继续使用该器件、我发现了一个基于 TPS23750且具有12V/0.6A 输出的设计。 该设计唯一不寻常的是使用200V 初级 FET (而不是150V)-这可能是客户要求使用特定 FET 的情况。
在任何情况下、请在此处查找该设计的支持文档。
e2e.ti.com/.../PMP2819_5F00_RevA_5F00_SCH.pdf
e2e.ti.com/.../Copy-of-PMP2819_5F00_RevA_5F00_BOM.xls
e2e.ti.com/.../PMP2819_5F00_RevA_5F00_Test-Data.doc
一切都很棒