This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:输出电压纹波

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690527/ucc28180-output-voltage-ripple

器件型号:UCC28180

大家好、

我的客户根据  "UCC28180设计计算器"使用 UCC28180设计了他的电路板。
他说、当满负载(1500W) 时、输出电压纹波大于预期、因此需要提高。

关于 UCC28180EVM、 图13 还显示 了输出上的10V Vpp。
http://www.ti.com/lit/ug/sluuat3b/sluuat3b.pdf
 是否有任何方法可以改善电压纹波?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    输出电压纹波仅取决于输出电容、Fline 和 PoUT。 请分享来自客户设计的此信息。 输出电容器的 ESR 也会显著增加输出纹波。 通常、要增大 Cout 值或选择 ESR 较低的电容、纹波效果会更好。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    输出纹波由输出电容值设置。
    在 UCC28180计算中、您可以看到增大输出电容将降低输出纹波峰间值。
    实际上、计算器设置为要求使用指定保持时间和保持电压、以便不会立即清除纹波。
    您可以选择输出电容、计算器将在第134行显示产生的纹波

    此致

    John