请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 大家好、
我的客户根据 "UCC28180设计计算器"使用 UCC28180设计了他的电路板。
他说、当满负载(1500W) 时、输出电压纹波大于预期、因此需要提高。
关于 UCC28180EVM、 图13 还显示 了输出上的10V Vpp。
http://www.ti.com/lit/ug/sluuat3b/sluuat3b.pdf
是否有任何方法可以改善电压纹波?
此致、
雅丽塔