您好、购买 eval lm5122evm-2PH。 两相、电路板很好。
许多 0欧姆电阻器令人困惑。 焊盘位于电路板上、一些电阻器位于电路板上、所有电阻器都在原理图中、但不在 BOM 上。 奇怪。
我把它带回去、这是令人困惑的。 R22、R23、R30、R37、R18 0欧姆电阻器不在 BOM 中、而是在原理图中、所有电阻器都有焊盘(??)、有些电阻器组装在电路板上。
D3二极管和 C33电容器缺失也存在同样的问题。
通常、我不关心文档中的错误。 但设计我自己的 LM5122 2PH 板很困难。 不知道是否应包含部件。 是否有人可以尽快修复 erros?
我在这个周末手动布置 PCB、然后看到10-16个器件为0欧姆。 太大了。 我不会在 PCB 上放置0欧姆电阻器。 这是浪费时间、我应该抓住它。
非常令人震惊的是、组装的 C20和 R36在 PCB 上反向。 这意味着 BST 电容器不直接连接到 BST 引脚-电容器通过 R36。 这是关于什么? 不要说 R36为0欧姆、如果用户更改电阻器、会怎么样-然后所有电阻器都会爆炸?
更令人震惊的是:
1. 强烈提到栅极驱动需要使用 Rg 电阻器-这说明了世界、并说 TI、ONsemi 等。 但板上的这些电阻器都是0欧姆! 解释!
MOSFET 栅极引脚必须非常靠近驱动输出引脚! 但该评估具有1.3英寸长的迹线。 太长了。 当我设计电路板时、我的 MOSFET 栅极引脚大约在2-4 mm 之间。
话虽如此、当我在驱动器和栅极引脚之间有2-4mm 的电压时、我是否需要任何 Rg 电阻器? 我使用的是具有1.5 Ω 内部 Rg 的 TI MOSFET。 因此、根据仿真、添加外部1欧姆电阻器可使导通和关断时间延长一倍以上。 请,只有真正的神清专家回答。