This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:锂聚合物保护电路

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17381F4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689817/bq2970-li-pol-protection-circuit

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:CSD17381F4

您好!

我正在设计基于 BQ29707 IC 的单节锂聚合物电池保护电路。 原理图与数据表示例类似:

我需要将电流限制在大约500mA。 我选择了 CSD17381F4 FET。 该 FET 在 Vgs = 3.5V 且 T = 25°C 时的 Rdson = 95m Ω 因此、在本例中、我们有:

I =(90mV)/(2 * 95m Ω)= 473mA。

此计算是否正确? CSD17381F4 FET 是否是电池保护电路的理想选择?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    如果您在进行计算时遵循以下文档中的设计示例、则应该可以
    www.ti.com/.../bq2970.pdf

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    集成二极管在这种应用中不会成为问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我不相信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当 CHG FET 闭合且放电电流流经 CHG 体二极管时、情况又如何呢?


    在本例中:
    点3和1之间的电压:u31 < 0;(U31大约等于体二极管正向电压)。
    U41 = U31 (COUT 处于 VSS 电位)。
    因此 D1变为打开...


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    COUT 和 DOUT 引脚为高阻抗。 如果 CHG FET 导通、电流将不会流经 D1
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!