This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92310:如何对 TRIAC 进行 TPS92310微调

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688356/tps92310-how-to-tps92310-fine-tune-for-triac

器件型号:TPS92310

尊敬的先生:

        我们的客户参考 PMP6013来设计具有 TRIAC 调光控制 LED 驱动器的 AC90~130输入电压和直流21~39输出电压。 它可以打开8S LED 板,但 当我们调整 TRIAC (LUTRON CT-603PG)时,它会有一些点动,您有没有建议我们 微调 TRIAC?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您是否有此设计的原理图和输出功率/电流?

    三端双向可控硅开关元件的两个主要特点是:

    1) 具有足够的保持电流以使三端双向可控硅开关元件保持开启

    2) 2) 确保输入电流振铃不会太低、甚至在 TRIAC 可以关闭的频率下为负。

    最好的方法是查看不同工作点的输入电流及其闪烁时间。  如果您看到这些图片、原理图和输出功率/电流、我可以提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            感谢您的回复。 由于我们从客户那里获得了此原理图,我可以将其发送到您的电子邮件吗?  我们尝试了2种 LED 板,分别为11s/10P 和8S/9P,然后11/S/10P 可以通过 TRIAC 正常调光控制,波形如图1图片2 (图片1是全开,图片2是全关), 但8S/9P 有一些像图片3和图片4 (图片3是全开的,图片4是转向滑动的),我们如何微调电路?BTW, 下面是我们变压器的规格,供参考~

    通道1 = Vout

    通道2 = Iout

    通道3=VCC

    通道4 =交流电流

    L1 (主) : 58 圈 @   0.25mm     

    L2 (二次): 33转@    0.25mm     

    L3 (Aux) : 25  转@     0.25mm   

    L1:   580uH   

    此致

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TPS92310似乎由于 UVLO 而关闭、并在 VCC 斜升后重新打开。  三端双向可控硅开关元件触发不当会导致 VCC 下降、或者 VCC 对于该 LED 堆叠电压和调光电平而言过低。

    LED 堆叠上是否有一个大电容器?  看起来电流纹波很高。

    您可以将原理图发送到我的电子邮件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            感谢您的回复。 我可以给你电子邮件地址吗?

    此致

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您已联系我。 我不确定回复是否有效、因此我也要在这里回复:

    "您好 Jason、

    他们可以尝试降低 R15的值。 20欧姆似乎是一个低值、但当您进行三端双向可控硅开关元件调光时、没有足够的时间为 VCC 电容器充电。 如果他们尝试在较大的输出范围内实现此功能、则可能需要增大 VCC 绕组电压并添加一个由小型 MOSFET、电阻器和齐纳二极管组成的稳压器。

    此致、"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    增加偏置绕组的电压并添加该电路将防止 VCC 下降。  MOSFET VDS 需要高于最高偏置绕组电压。

    此致、