This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057:4.2V 部件在4.1V 电池电压下进入 CV 模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686671/bq2057-4-2v-part-goes-into-cv-mode-at-4-1v-battery-voltage

器件型号:BQ2057

大家好、

我正在测试 bq2057 (4.2V) IC、原理图符合数据表应用
请注意、P 沟道 MOSFET 用作线路稳压器。

事实证明、充电器在4.1V 电池电压下几乎进入 CV 模式。

为什么是这样? 阈值电压应为4.2V。 我确信该部件不能
4.1V 版本、因为封装为 SOIC8、因此可提供4.1V 选项。

谢谢、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用的是 BQ2057T 还是 BQ2057W? BQ2057T 将电池电压调节为4.1V、BQ2057W 将电池电压调节为4.2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UPAL、

    芯片编号为 BQ2057 39k AZRL。 该器件是大约2年前从 Farnell 购买的、列为4.2V 器件。
    此外、它采用 SOIC 封装、因此不提供4.1V 选项(根据数据表)。

    芯片的感应线直接连接到正极电芯端子、因此我相信问题不是来自
    充电负载下的压降、编程为440mA。

    感谢您的支持。

    此致、
    Jo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jo、

    当电池电压为4.1V 时、STAT 引脚是处于低电平还是处于高电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UPAL、

    -STAT 引脚在大约4.08电芯电压时变为低电平、然后充电模式更改为 CV。
    P 沟道 MOSFET 为 SIR414DP。
    VCC 为6V。
    -对于测试、NTC 未连接、并且根据数据表中的建议、TS 引脚严格限制为 VCC/2。
    -根据 BQ2057数据表中的 TI 应用手册、所有其余组件和原理图。
    所有导线都尽可能短且阻抗较低。

    此致、
    Jo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jo、

    您能否提供您的应用原理图?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UPAL、

    原理图与 TI 应用手册中的原理图相同、不同之处在于:
    pchannel MOSFET SIR414DP
    -NTC 省略用于测试、Rt1=RT2=10k

    此致、
    Jo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您观看原理图 Jo、

    只有当电流逐渐降低至充电终止阈值时、充电器才会终止充电。 当充电器进入电压调节阶段时、充电器会监控充电电流、您仍可以为电池充电、直到充电电流达到终止电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UPAL、

    感谢您的提示。 它实际上是否意味着额定电压为4.2V 的锂离子电池(本例中为1860型)将具有它
    充电器端接后的满容量、即使充电器模式在电压低于4.2V 时交叉至 CV 也是如此?

    此致、
    Jo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jo、
    如果以4.08V 的电压进入 CV 模式、这意味着充电电流将以慢得多的速率为电池充电、直到电池达到终止电流。 当充电电流达到终止电流时、充电器将停止充电。 您可能会看到电池电压介于4.158V 至4.2V 之间。
    谢谢你