Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 有关 BQ35100的两个问题:
BQ35100EVM 将5.6V 齐纳二极管用于 Regin 电源。 这是否超过了5.5VDC 的 VREGIN 绝对最大值?
SDA 和 SCL 线路是否可以一直被引用、即使 GE 为低电平也是如此? 还是消耗电流? 由于它们是开漏的、我认为这是可以的、但需要仔细检查。
谢谢、
标记