This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:VREGIN 和 I2C

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690117/bq35100-vregin-and-i2c

器件型号:BQ35100

有关 BQ35100的两个问题:

BQ35100EVM 将5.6V 齐纳二极管用于 Regin 电源。 这是否超过了5.5VDC 的 VREGIN 绝对最大值?

SDA 和 SCL 线路是否可以一直被引用、即使 GE 为低电平也是如此?  还是消耗电流? 由于它们是开漏的、我认为这是可以的、但需要仔细检查。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    -没错,齐纳二极管应该是5.5或更低,但我不相信5.6会损坏部件。
    它们是漏极开路。 它们不会消耗电流。
    谢谢
    Onyx