Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
您好!
似乎所有可能的充电编程可能性都存在一个缺失...
下面是我要做的:
0C 至10C、充电电压= 4.20V
10C 至45C、充电电压= 4.20V
45C 至50C、充电电压= 4.15V
50C 至60C、充电电压= 4.1V
我想使 标准低充电电压和标准高充电电压不同、但两者似乎只有一个电压设置(??)
SLUUA04D、图4-4显示了5个恒流模式矩阵列:
- LT、低温
- STL、标准温度低
- RT、建议温度
- STH、标准温度高
- HT、高温
和
bqStudio/ DataMemory/高级充电算法/显示4:
-低温充电
-标准温度充电 (?低和高?)
-高温充电
-建议温度充电
我们的 Panasonic NCR18650B 电池可在 Lo = 4.2V 且 Hi = 4.15V 时使用单独的标准温度充电电压
除了在较窄的温度范围(10C 至12C)内使 Lo = 4.15V (如 Hi = 4.15V)之外、有什么想法可以解决这个问题?
我的印象是 T1 -> T2 -> T5 -> T6 -> T3 -> T4->需要增加(T2 = T5? = 10C)
我缺少什么吗?
谢谢、
Tom