This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:如何制造和#39;标准低充电电压和#39;标准高充电电压和#39;不同?

Guru**** 2561030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689785/bq40z60-how-do-i-make-standard-low-charging-voltage-and-standard-hi-charging-voltage-different

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!  

似乎所有可能的充电编程可能性都存在一个缺失...

下面是我要做的:

0C 至10C、充电电压= 4.20V

10C 至45C、充电电压= 4.20V

45C 至50C、充电电压= 4.15V

50C 至60C、充电电压= 4.1V

我想使 标准低充电电压和标准高充电电压不同、但两者似乎只有一个电压设置(??)

SLUUA04D、图4-4显示了5个恒流模式矩阵列:

- LT、低温

- STL、标准温度

- RT、建议温度

- STH、标准温度

- HT、高温

bqStudio/ DataMemory/高级充电算法/显示4

-低温充电

-标准温度充电 (??)

-高温充电

-建议温度充电

我们的 Panasonic NCR18650B 电池可在 Lo = 4.2V 且 Hi = 4.15V 时使用单独的标准温度充电电压

除了在较窄的温度范围(10C 至12C)内使 Lo = 4.15V (如 Hi = 4.15V)之外、有什么想法可以解决这个问题?

我的印象是 T1 -> T2 -> T5 -> T6 -> T3 -> T4->需要增加(T2 = T5? = 10C)

我缺少什么吗?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    您是正确的、在 bq40z60中、无法使 STH 和 STL 电压不同。
    此致、
    Swami