This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:TPS54821问题

Guru**** 2477835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689651/tps54821-tps54821-issue

器件型号:TPS54821

尊敬的 所有人


 我使用 TPS54821设计降压电路5V-1V,原理图 、如下所示

  

  在空载条件下 ,下面的输出电压波看起来像错误的波形, 您能不能帮助我 产生结果的原因以及如何改善波形,感谢~

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    补偿需要改进。 尝试更大的1uH L8。 将 C136更改为75pF、R99更改为6.34k Ω、C138更改为1500pF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    这是否意味着8A 负载没有问题、对吧? 另请捕获 SW 波形并上传波形。

    对于1V 输出电压、它实际上不需要 CFF 电容器(C50)。 470pF 过大。 请尝试删除 C50。

    请注意、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edwin:

    无论加载与否,都存在相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill:
    您能否上传 SW、COMP 和电感器电流波形进行分析?

    此致、
    Edwin。