请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54821 尊敬的 所有人
我使用 TPS54821设计降压电路5V-1V,原理图 、如下所示
在空载条件下 ,下面的输出电压波看起来像错误的波形, 您能不能帮助我 产生结果的原因以及如何改善波形,感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.