Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54531 您好!
我使用的是 TPS54531稳压器。 我一直在选择(确定)需要连接到 COMP 引脚的 Rcomp 和 Ccomp 值,并且还有一个电容器在 COMP 到 GND 之间并联。 您能不能建议为什么使用它,以及如何确定它的值?
与选择输出和输入电容器类似。 我对数据表中指定的公式有点困惑,因为 webench 和我的计算值不匹配?
我的请求是 Vin=5V、Vout=3.3V、Iout=4A。
此致、
Karthik