This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531中的 Rcomp、Ccomp 值选择

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689913/tps54531-rcomp-ccomp-value-selction-in-tps54531

器件型号:TPS54531

您好!

我使用的是 TPS54531稳压器。 我一直在选择(确定)需要连接到 COMP 引脚的 Rcomp 和 Ccomp 值,并且还有一个电容器在 COMP 到 GND 之间并联。 您能不能建议为什么使用它,以及如何确定它的值?

与选择输出和输入电容器类似。 我对数据表中指定的公式有点困惑,因为 webench 和我的计算值不匹配?

我的请求是 Vin=5V、Vout=3.3V、Iout=4A。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、
    您可以使用37k Rcomp 和2.2nF Ccomp 开始设计您的电路。 然后根据负载瞬态性能调整 COMP 值。
    建议使用2x4.7uF 输入电容器和2x47uF 输出电容器。
    数据表的公式通常提供最小值、因此获得足够的裕度、我们始终使用较大的值。

    此致、
    Edwin。