This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:钳位电容器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689807/bq51050b-clamp-capacitors

器件型号:BQ51050B

您好!

数据表指出、钳位电容器用于帮助钳位过程以防止过压。 µF 大多数应用、选择额定电压为25V 的0.47 μ F 电容器是合适的。 这不适合哪些应用? 使用具有25V 钳位电容器的 bq51050BEVM-764、我使用发送器线圈在各种频率下传输10W、并注意到 bq51050B 温度极高、最终停止工作。 但是、我用50V 替换了25V 电容器、但没有发现问题。 我想理解这一点、但关于这个钳位电路工作原理的信息不多。  

谢谢、

托马斯太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 RECT 引脚上的电压达到 V-OVP (典型值为15V)时、钳位电路将激活。 此时、CLAMP1/2 MOSFET 打开并加载 AC1/2以降低输入电压。 钳位电容器仅在 V-OVP 事件期间跳闸、在正常运行期间不处于活动状态。
    另请参阅数据表第8.3.4.5节。

    使用25V 与50V 电容器时器件的热升是不寻常的。 检查 CLAMP1/2 RECT 引脚行为的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是在正常运行期间、我尝试仿真 V-OVP 超过15V 的过功率条件。 在这种情况下、与25V 电容器相比、具有50V 电容器的热升非常小。 在这种情况下、钳位1、2电容器上的电压是否会使电容器降额太多? 在这种情况下、所需的最小电容是多少? 如果电容太小、会发生什么情况?

    谢谢、
    托马斯太棒了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、可能会发生的情况是25V 电容器过载、50V 电容器具有更大的裕度。
    通过比较钳位电容器中的电流可以确认这一点。 怀疑它不是电容值(470nF)、而是高负载电流时的电容行为。