Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 您好!
数据表指出、钳位电容器用于帮助钳位过程以防止过压。 µF 大多数应用、选择额定电压为25V 的0.47 μ F 电容器是合适的。 这不适合哪些应用? 使用具有25V 钳位电容器的 bq51050BEVM-764、我使用发送器线圈在各种频率下传输10W、并注意到 bq51050B 温度极高、最终停止工作。 但是、我用50V 替换了25V 电容器、但没有发现问题。 我想理解这一点、但关于这个钳位电路工作原理的信息不多。
谢谢、
托马斯太棒了