This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:FCC 第15B 部分 QP 故障

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689263/lmr16006-fcc-part-15b-qp-failure

器件型号:LMR16006

我希望在 FCC 测试失败时获得一些帮助。 空载降压转换器的噪声似乎超出 FCC 报告的限制。  我遵循了数据表和 AN-1149上的布局指南、因此我只需要从经验丰富的设计人员那里查找任何要检查的内容。 我使用的是此开关的700kHz 版本、并使用 TI 的 web-Bench 进行设计。 非常感谢您提供的任何建议或参考资料! 作为参考、最坏的故障为-13.5dB、最低的是超过限制的-0.2 dB (我将测试四种型号、使用降压作为具有不同功能的电源)。 最小边际误差是在要求最苛刻的条件下(在负载方面)、而最大故障是在要求最苛刻的条件下。 我已将示波器连接到电路板上的各个点、并使用示波器的带宽执行 FFT、但无法真正确定值得追求的任何目标。 谢谢

谢谢、

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们可以看到您的原理图和布局快照、我会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Frank 的回复。 我已包含原理图和布局的截图。 红色是顶层、蓝色是底层。 它只是一个带有铜接地覆铜的双层板。 D2是环流二极管、这是我认为布局指南中唯一不遵循的准则。 U2是 LMR16006。 我在电感器下方以及两层上都放置了一个覆铜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管接地实际上非常重要。  您需要使阳极接地靠近

    C7的接地端。  我会尝试将 C7移至左侧、并将二极管靠近 C7和进行挤压

    电感器。  使阳极接地接近 C7接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为您的 Frank 是对的。 感谢您抽出时间。 我将进行该调整。 其中一个! 时刻。
    谢谢、
    Jesse