请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 Thread 中讨论的其他器件: ONET1151L
我有几个与数据表相关的问题:
1.我看不到任何有关数据速率的信息、通常我看到的其他驱动器的速率可高达32Gbps。 我的设备在我的大学使用、最高只能处理1 Gbps 的数据速率。 我想知道数据速率的范围。
2.我的项目需要低功耗、为了确保不会消耗太多的功率、我们需要驱动一个在20mA 范围内工作的激光二极管。 我注意到峰值输出电流为7安培。 可以将其调整为较低的值吗? 如果是、它可以调节到什么范围。 谢谢你。