This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:输出电流、数据速率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689202/lmg1020-output-current-data-rates

器件型号:LMG1020
Thread 中讨论的其他器件: ONET1151L

我有几个与数据表相关的问题:

1.我看不到任何有关数据速率的信息、通常我看到的其他驱动器的速率可高达32Gbps。 我的设备在我的大学使用、最高只能处理1 Gbps 的数据速率。 我想知道数据速率的范围。

2.我的项目需要低功耗、为了确保不会消耗太多的功率、我们需要驱动一个在20mA 范围内工作的激光二极管。 我注意到峰值输出电流为7安培。 可以将其调整为较低的值吗? 如果是、它可以调节到什么范围。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、
    LMG1020是一款低侧 GaN 驱动器、可为100pF 负载提供1ns 的最小脉宽和375PS 的典型上升时间。 它旨在驱动功率 GaN FET;因此、数据表参数反映了对功率 FET 进行充电和放电所需的时间。

    栅极驱动电流通常反映图腾柱驱动器内部的上拉和下拉电阻、并指示驱动器内部的功率耗散。 当我们使用任何驱动器驱动 FET 时、电流通常受到栅极电阻器的限制。

    我相信您正尝试使用此驱动器直接驱动20mA 激光二极管。 您能否向我们发送简单的原理图、以便我们更好地了解您的应用?

    此致、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我们还没有进入设计阶段。 我们正在尝试创建一个激光雷达应用、用于测量阻挡物体的距离。 我们正在尝试找到一个激光驱动器来驱动激光二极管、因此、我们正在尝试直接驱动激光二极管。 例如、我们要驱动跟随激光器 HFE6192-761。 然后、我们希望这是脉冲、并创建小于5ns 的脉冲宽度。 我们的产品需要高效、因此我们需要找到具有低输出电流的激光驱动器。 这是将要实现的一般原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供应用原理图。 LMG1020内的图腾柱驱动器旨在驱动 GaN FET;因此、该驱动器内的 FET 对于该应用而言太大。 由于热限制、最大开关频率限制为60MHz。 因此、LMG1020无法实现1Gbps。 该驱动器未经过优化、无法直接驱动激光二极管。 只有当您的开关频率低于60MHz 时、它才是可行的解决方案。

    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们是否有激光驱动器可用于为我们的应用输出低电流? 除此之外、我认为我们不需要开关频率高于60MHz。 我注意到的大多数其他应用都远低于60MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ONET1151L 之类的器件似乎更适合您的应用。 我建议您为该器件打开另一个线程、以便与相关专家联系。

    此致、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们没有将其直接连接到激光二极管会怎样? 是否有方法在两者之间输入 MOSFET 以降低电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个简单的串联电阻器应该会限制电流。 二极管看起来像是一个~2V 的电压降、因此使用5V 电源时、电阻器上会产生3V 的电压降。 因此、如果您需要20mA 电流、3/20mA=150欧姆串联、激光二极管直接连接到 LMG1020输出、则可以满足您的需求。

    此外、为了澄清 Serkan 的上述评论、60MHz 不是硬性限制、而是热限制。 如果您尊重热限制、则可以更快地进行切换。 (即发送200MHz 脉冲的突发可能会很好)

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、可以直接驱动激光二极管吗? 它们是否有任何缺点、只需串联一个电阻器即可?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于激光二极管的正向电压变化、电流会有一些变化。 除此之外、它还可以正常工作。