This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:当 SDA/SCL 拉至低电平时、bq27421-G1 /电源电流增加

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689063/bq27421-g1-bq27421-g1-supply-current-is-increased-when-sda-scl-pulled-low

器件型号:BQ27421-G1

您好!

实际上、我正面临 EVM 上的奇怪行为、即 SDA/SCL 下拉时电源电流会增加、如下所示。 在 SDA/SCL 被拉至低电平之前、平均电源电流大约为22uA、这与典型 ISLP 值相似。 但当我关闭 SDA/SCL 的上拉电压时、实际电池电流会按如下方式发生变化。 请告诉我这是否是预期行为。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我认为这是预期行为。 为什么使用外部电压轨而不是 VDD?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    它们使用外部上拉电阻、因为它们希望降低系统断电时的泄漏电流。

    您能否确认当 I2C 线路连接到低电平时为什么会发生这种行为?

    此致、

    Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    对此我没有解释、但这就是芯片的行为方式。
    谢谢
    Onyx