This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:谐振频率偏差

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689138/ucc25600-resonance-frequency-deviation

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:UCC28063

我们的客户为大约200W 的电视 SMPS 设计了 UCC28063 + UCC25600。

此设计目前正在生产中、据说大约10%的缺陷会出现。

IC 的换用测试已确认它不是 IC 问题。

您能告诉我们可能导致徽标的任何周围因素吗?

问题是 UCC25600的谐振频率偏差很大。
2.未施加负载时输出电压会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Andy:

    感谢您关注 UCC25600。 首先看一下反馈环路、然后检查反馈信号是否干净、稳定。 您能告诉我他们在什么情况下会看到故障吗? 它是否仅在空载时? 您是否知道电路中有哪些组件发生故障?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好
    感谢您的快速回复。
    此问题仅在完全卸下输出连接器时出现。

    有缺陷产品的谐振回路电流与良好产品的谐振回路电流不同。

    我应该查看哪个部分?
    我们猜测这个问题是由 FET 的偏差引起的。

    SAMPLE_Resonant Tank 电流错误

    良好的 SAMPLE_Resonant Tank 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    感谢您提供波形。 您能否比较好产品和坏产品的栅极信号? 我想了解工作板和有缺陷的板之间的开关配置文件是否存在差异。

    MOSFET 中的偏差是可能的。 我建议查看 RT 引脚上的反馈信号。 了解工作板和有缺陷的板之间的反馈信号是否存在差异将会有所帮助。

    您能否分享此电路板的原理图? 如果您不想公开发布、您可以通过 ben.lough@ti.com 向我发送电子邮件。 我不会希望卸下输出连接器以影响操作、但这可能是布局问题。 如果反馈信号看起来不规则、则表明问题出在次级侧。

    此致、
    本·洛夫