This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43330-Q1:四路电流和输入瞬态脉冲信息

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43330A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688252/tps43330-q1-quiscent-current-and-input-transient-pulse-information

器件型号:TPS43330-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS43330A-Q1

您好!

我们将在 其中一项要求中检查使用 TPS43330的可行性。 关于此 IC,我有以下查询。 请您尽早提供以下信息吗?

1) 1)     升压转换器和两个降压转换器均工作时的静态电流。

2) 2)     输入瞬态脉冲持续时间高达60V? 此器件是否能够处理58V 瞬态脉冲300ms?

 

此致

TPS43330

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您与我们联系。 我已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您对问题1的回答不像单个值那么直接。 降压转换器的 LPM 静态电流约为55uA、降压转换器的工作电流约为7.6mA。 不过、升压静态电流可以忽略不计。 降压静态电流中已经考虑了控制器静态电流、当升压关闭时、没有开关电流。

    升压转换器仅在低于大约7V 的输入电压阈值时有效。 要确定所有转换器的假定静态电流、必须确定该电压下的升压输入电压和效率。 最坏的情况是大约3V 输入、假设升压输出为8V。 升压转换器的效率约为60%。 为了升高电压、您的升压输入电流将比输出高大约2.7倍、加上效率带来的损耗、您将看到输入电流大约是输出电流的3.8倍。 让您的负载(两个降压转换器)以7.6mA 的空载电流运行、升压转换器的输入电流大约为29mA。 这不会计算驱动 MOSFET 的峰值开关电流、但这些电流会随着时间的推移被平均为输入电流。 一个良好的输入滤波器将处理这个问题、并且不会增加超过几毫安的电流。

    您可以看到、这不是一个简单的答案、 需要大量信息才能处理。 通常情况下、您不会在这种状态下随着时间的推移而运行。 升压主要功能是在负载突降和其他通常 会导致汽车电子装置重新启动的正常汽车瞬变期间提供电流。 但是、TPS43330A-Q1还可以在许多其他应用中运行。

    您的第二个问题也很难回答。 TPS43330A-Q1的额定最大电压为40V。 任何超过此绝对最大限制的电压都 将有效地缩短器件的寿命。 是的、此部件已经过 ISO 标准测试、特别是测试脉冲5a。  TI 无法保证 在超过40V 绝对最大限制的情况下正常运行、但该器件可承受更高的瞬态电压。 我建议根据需要添加滤波器或瞬态抑制器以保护您的系统、最重要的是在这些条件下测试您的系统并自行认证您的设计。 如果您这样做、您将对您的设计更加自信。

    希望这能解答您的问题。 感谢您使用 E2E。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gordon。

    我的客户有如下进一步的疑问:

    1. 器件能否在58V 下处理脉冲5a 并持续300ms? 我们将在钳位电压为58V 的输入端使用 TVS (以保护电路免受 Pulse5a 的影响)。 [虽然数据表指示器件可以处理高达60V 的瞬态电压、但不符合瞬态电压持续时间的要求]

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解您的疑虑和问题。 正如我指出的、该器件的绝对最大值为40V。 任何超过绝对最大值的电压都会降低部件的寿命。 在这一点上、我将补充说、该器件已通过 ISO 测试脉冲5a 测试、但未通过认证。 请查找 ISO 测试方法以了解测试脉冲5a 的 ISO 规格。
    请记住、40V 范围内的任何瞬态都会影响器件的寿命。 如果您在某个点连续运行测试脉冲5a、则部件将停止工作。 客户需要测试此部件、以确定它是否能够承受58V 电压300ms。 客户还可以确定器件可以处理的58V 300ms 瞬变数量。
    TI 将仅验证高达40V 的操作、如数据表所示。 请与客户合作完成针对所述瞬态脉冲的自我认证计划。 如果器件未通过此瞬态脉冲测试、则将 TVS 电压降低到允许器件承受脉冲的水平。