This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:F (osc)问题

Guru**** 2606435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689576/tps92602-q1-f-osc-problem

器件型号:TPS92602-Q1

大家好、TI 人:

我在汽车前灯 LED 项目中使用 TPS92602

9-24DC 输入

输出如下所示:

1ch=27V 0.8A、

2通道= 18V 0.8A

I set RT=2 μ s、20kΩ DS Fosc 应该大约等于600K、 但 我 测试 开关 FR=1.37MHz

是这样吗?  我应该如何调整、thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是的、选择20kohm RT 时、开关频率应约为600kHz。 因此、使用1.3MHz Fsw 看起来很奇怪。 我们以前没有看到过这种情况。 您能否切换到另一台设备进行检查?

    此致、

    谢利·何