This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:器件启动失败

Guru**** 2608305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689389/tps2421-1-device-fails-to-start-up

器件型号:TPS2421-1
主题中讨论的其他器件:TPS25942ATPS24751

我实现了一个与本论坛上的其他文章类似的电路、其中 Rset = 49.9K 表示最大电流、时序电容为10uF 表示故障时间为400ms。 此器件被实现为一个按钮控制负载开关。 按钮电路工作正常、不会导致启用控制出现任何问题。 该开关将锂离子电池组连接到由稳压器和附加下游负载组成的负载。

在实施开关之前、负载启动甚至在下图中进行了测量和表征。 请注意、Vin = 16.8V 时的最大浪涌电流为5.5A、浪涌甚至持续20ms。 负载电流是红色波形、其他波形是稳压器输出端的电压。

当使用 TPS2421实现时、电路不工作。 它似乎在内部将输出电流限制为700mA 并使故障计时器跳闸。 我在连接到电源的负载下无法使电路成功启动、但如果我移除负载并仅启动电源、则会成功启动。 如下所示。 请注意、下图未描述完全加载的系统。

上图中不存在的负载具有大电容(~4.5mF)、应在该器件的额定电流下充分充电。 我之所以为此应用选择了此 IC、是因为它能够处理大瞬态电流、因此我不知道为什么会看到这种结果。 即使移除了大容性负载、TPS2421也会限制输入电流。

任何见解都值得赞赏。

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    根据数据表中提到的"第8.4.2节确保成功启动所允许的最大负载"、似乎违反了启动负载标准。 器件 TPS2421设计用于容性性质负载、其中器件在启动期间以功率限制模式(典型值5W)运行、以管理大浪涌电流并保护内部 MOSFET 免受 SOA 相关故障的影响。 如果等效负载更大、器件将无法启动。

    请使用 www.ti.com/.../toolssoftware 上提供的工具验证您的设计
    下面的主题将为您提供更多信息
    e2e.ti.com/.../668601

    请将 TPS25942A、TPS24751作为替代选项

    此致、
    Rakesh