请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2421-1 主题中讨论的其他器件:TPS25942A、 TPS24751
我实现了一个与本论坛上的其他文章类似的电路、其中 Rset = 49.9K 表示最大电流、时序电容为10uF 表示故障时间为400ms。 此器件被实现为一个按钮控制负载开关。 按钮电路工作正常、不会导致启用控制出现任何问题。 该开关将锂离子电池组连接到由稳压器和附加下游负载组成的负载。
在实施开关之前、负载启动甚至在下图中进行了测量和表征。 请注意、Vin = 16.8V 时的最大浪涌电流为5.5A、浪涌甚至持续20ms。 负载电流是红色波形、其他波形是稳压器输出端的电压。
当使用 TPS2421实现时、电路不工作。 它似乎在内部将输出电流限制为700mA 并使故障计时器跳闸。 我在连接到电源的负载下无法使电路成功启动、但如果我移除负载并仅启动电源、则会成功启动。 如下所示。 请注意、下图未描述完全加载的系统。
上图中不存在的负载具有大电容(~4.5mF)、应在该器件的额定电流下充分充电。 我之所以为此应用选择了此 IC、是因为它能够处理大瞬态电流、因此我不知道为什么会看到这种结果。 即使移除了大容性负载、TPS2421也会限制输入电流。
任何见解都值得赞赏。
谢谢、
肖恩