请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 主题中讨论的其他器件: TPS55340
您好,我想 ,TPS40210设计、因为(Vin=12V、Vout1=12V/0.2A,Vout1=-12V/0.2A)数据表中的正负输出,具有反激式功能的 TPS40210,您能帮助检查 TPS40210是否可以实现,如果能、您能 ?为我提供经典应用电路!tks
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Daren:
感谢您提出问题。 如果此应用需要隔离? 否则、可使用降压转换器实现正负转换器。 如果需要隔离、则应使用反激式转换器。
TPS40210是此应用的理想选择。 TI 参考设计网站上提供的许多参考设计。 典型应用原理图将与此网站上的任何反激式设计类似。 唯一的区别是次级侧将有一个第二绕组来生成-12V 电压。
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢
Garrett