This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:用于解决正负输出问题的 TPS40210设计

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688049/tps40210-tps40210-design-for-positive-and-negative-output-issue

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: TPS55340

您好,我想 ,TPS40210设计、因为(Vin=12V、Vout1=12V/0.2A,Vout1=-12V/0.2A)数据表中的正负输出,具有反激式功能的 TPS40210,您能帮助检查 TPS40210是否可以实现,如果能、您能 ?为我提供经典应用电路!tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daren:

    感谢您提出问题。 如果此应用需要隔离? 否则、可使用降压转换器实现正负转换器。 如果需要隔离、则应使用反激式转换器。

    TPS40210是此应用的理想选择。 TI 参考设计网站上提供的许多参考设计。 典型应用原理图将与此网站上的任何反激式设计类似。 唯一的区别是次级侧将有一个第二绕组来生成-12V 电压。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett,感谢您的回复,我知道 TPS40210可以使用反激式设计,然而,TPS40210需要外部 MOS,这会增加成本;您能帮您推荐 MOS 内的一种解决方案可以完成相同的功能,tks!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    TPS55340可能是适合此应用的良好解决方案。 本 应用报告 应帮助您使用 TPS55340设计反激式器件。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Garrett Roecker,谢谢您的推荐。