This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:如何从 ROM 模式中退出 BQ27220

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689362/bq27220-how-to-quit-bq27220-from-rom-mode

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

有一位客户配置 BQ27220、然后单击按钮 ENTER_ROM、那么如何使其退出?

此命令将器件置于 ROM 模式、以便为重新编程做好准备。 。
OperationStatus ()[SEC1、SEC0]= 0、1和0xF00至 ManufacturerAccess ()。 器件进入 ROM
模式可用于更新;使用0x08到 ManufacturerAccess()返回。

客户输入08、但不起作用

此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:
    此监测计是 ROM 监测计。 您无法对 srecs 进行编程。 客户尝试在芯片上进行编程的目的是什么? GMF 还是 OTF?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    很抱歉,我不确定。 如何帮助了解 srecs、GMF 和 OTF 的含义?
    您是否意味着客户无法进入 ROM? 客户表示、只是误按了按钮。

    此致
    刘罗宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:
    如果他无法与设备通信、并且错误地单击了按钮、请让他更换自己的 IC

    srec 是 bqstudio 用于对基于闪存的监测计进行编程的固件文件、该器件不是该文件。 在退出之前、将器件置于 ROM 模式以对 srec 进行编程。

    GMF 允许您使用 bqStudio 对器件的数据存储器进行编程。
    OTF 允许您对 bq27220的一次性可编程存储器进行编程。

    但愿这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我想这会有所帮助、感谢您的回答

    刘罗宾