请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
有一位客户配置 BQ27220、然后单击按钮 ENTER_ROM、那么如何使其退出?
此命令将器件置于 ROM 模式、以便为重新编程做好准备。 。
OperationStatus ()[SEC1、SEC0]= 0、1和0xF00至 ManufacturerAccess ()。 器件进入 ROM
模式可用于更新;使用0x08到 ManufacturerAccess()返回。
客户输入08、但不起作用
此致
刘罗宾